Reibwerkstoffe

Teile für Ihre Maschine/Ausrüstung finden
Filter
1
Sehen Sie sich lokale Preise und Bestände an, und geben Sie Bestellungen online auf.
{imgAlt}

Cat®-Reibwerkstoffe – Konzipiert für Cat-Antriebsstrangkomponenten

Reibwerkstoffe sind essentielle Bestandteile des Antriebsstrangs. Teile, die mit Cat®-Reibwerkstoffen hergestellt werden, ermöglichen optimale Flüssigkeitsströmung und Wärmeableitung, was zu einer längeren Lebensdauer und niedrigen Wartungskosten als bei anderen Marken führt. Deshalb sollten sich Kunden für Cat-Komponenten entscheiden, wenn es um die Anschaffung von Bremsen-, Getriebe- und Lenkungsersatzteile geht. Nur Reibwerkstoffe von Cat sorgen nachweislich für ein langes Leben und die zuverlässige Leistung von Cat-Maschinen.

1. Innenbremslamelle: Innenbremslamellen werden in Bremsen und Getrieben verwendet. Sie trennen mehrere Schichten von Reibwerkstoffen in Antriebssträngen. Innenbremslamellen in Cat-Maschinen sind dafür ausgelegt, wiederverwendet und nicht ersetzt zu werden. Zähne sind so bemessen, dass sie perfekt in alle Passflächen greifen. Wärmebehandlungsprozesse werden angewendet, um die Caterpillar-Spezifikationen für die Härte und Mikrostruktur der Materialien erfüllen zu können. Eine falsche Wärmebehandlung kann zu frühzeitigem Verzahnungsverschleiß und Schäden an den Passflächen führen. Caterpillar macht sich eine Vielzahl von Prozessen zu Nutze, um maximale Leistung und lange Lebensdauer zu gewährleisten.

2. Optimierte Nutauslegung: Caterpillar arbeitet intensiv an Design und Entwicklung der optimalen Scheibennutauslegung, um Zuschaltung, Kühlung und Haltbarkeit aufeinander abzustimmen. So erhält der Kunde perfekte Bremsleistung und langlebige Maschinen.

3. Langlebige Bremsscheiben: Caterpillar bietet langlebige Bremsscheiben an, die es Kunden erlauben, die Lebensdauer von Geräten in Anwendungen mit hoher Bremsbelastung zu verlängern und an die anderer Komponenten anzupassen, um Ausfallzeiten und Wartungskosten zu minimieren. Die Scheiben werden hauptsächlich für Muldenkipper und große Radlader angeboten. Das Material aus Kohlefasern verfügt über eine zwei- bis viermal längere Lebensdauer und doppelt so hohe Wärmebeständigkeit wie konventionelle Materialien.

4. Elastomeres Material: Caterpillar verwendet dieses Material in Getriebekupplungsgruppen, um durch die Aufnahme der hohen Energie während des Kupplungsvorgangs die Lebensdauer des Getriebes zu verlängern.

5. Papier: Cat-Scheiben sind auf lange Haltbarkeit ausgelegt. Die poröse Faserfläche auf jeder Seite der Scheibe stellt sicher, dass ein dünner Ölfilm die Scheiben und Lamellen trennt und so ein direkter Kontakt vermieden wird. Der konstante Fluss des Kühlöls, dass durch die Scheiben und Lamellen geleitet wird, ermöglicht kontinuierliche Wärmeableitung. Somit wird die Bremsenoberfläche nicht heiß genug, um Verschleiß oder Schäden zu verursachen. Zusätzlich kommen Reibwerkstoffe mit niedrigerer Betriebstemperatur tausende von Stunden ohne Wartungsarbeiten aus.

6. Bronze: Caterpillar verwendet dieses Material in Kettendozerbremsen, da für diese eine hohe Hitze- und Abnutzungsbeständigkeit vonnöten ist. Der Kunden profitiert von der verbesserten Bremszuverlässigkeit und der längeren Lebensdauer der Bremsen.

Verwenden Sie keine nicht zugelassenen Klebstoffe, da diese eine nicht ausreichende Haftung oder eine zu früh nachlassende Klebewirkung aufweisen können. Falsche Dichten, Gewichte, Härten, Dicken oder Zusammensetzungen können Brems- und Schaltvorgänge beeinträchtigen und vorzeitigen Verschleiß, hohe Geräuschpegel, Schleifen, Verlagerungen oder Schäden an den Passflächen verursachen.

Die Verwendung von originalem Cat-Reibwerkstoff gewährleistet die beste Leistung, Sicherheit und Zuverlässigkeit Ihrer Teile.