Komponenten des Kraftstoffsystems

1
Sehen Sie sich lokale Preise und Bestände an, und geben Sie Bestellungen online auf.
{imgAlt}

Unternehmenseigene Materialien und Fertigung:

  • Bei den Cat®-Einspritzelementen werden spezielle Metallurgie und unternehmenseigene Fertigungsverfahren eingesetzt, damit die Produkte die Spitzenleistung bringen, die Kunden erwarten.

Umfassende Produktabdeckung:

  • Außer für neue Einspritzelemente sind Reman-Austauschoptionen auch für alle Motortypen erhältlich. Ersatzteile können für alle Caterpillar-Motoren zur Verfügung gestellt werden – von Vorkriegsmodellen bis hin zu Tier 4-Modellen. Ersatzkapselventile, ‑kraftstoffdüsen, ‑stiftventile, ‑einspritzdüsen und die neuesten elektronischen Kraftstoffeinspritzelemente sind für alle Motorentypen ab der frühen D-Serie bis hin zu den neuesten Tier 4-Modellen erhältlich. Kunden können darauf vertrauen, dass ihnen alle Reparaturmöglichkeiten über die gesamte Lebensdauer der Ausrüstung hinweg zur Verfügung stehen.

100%ig im Werk getestet:

  • Sowohl neue Einspritzelemente als auch Reman-Einspritzelemente werden im Werk auf Herz und Nieren geprüft und entsprechend der jeweiligen Spezifikationen mit derselben Ausrüstung kalibriert, um bestmögliche Leistung und Konformität gewährleisten zu können. So erhalten unsere Kunden stets Produkte von hoher Qualität.

Die moderne HEUI™-Technologie von Caterpillar verbessert die Leistung

Caterpillar führte 1993 das hydraulisch betätigte, elektronisch geregelte Einspritzsystem (HEUI, Hydraulically Actuated Electronically Controlled Unit Injector) ein. Dieser Schritt gilt als eine der bedeutendsten Entwicklungen im Bereich der Dieselmotortechnologie des letzten Jahrhunderts. Bei HEUI wird Motoröldruck für die Hochdruck-Kraftstoffeinspritzung in den Dieselmotor verwendet. Somit müssen die Einspritzelemente nicht länger über eine Nockenwelle betrieben werden.
HEUI ist vielen konventionellen elektronischen und mechanischen Einspritzelementen überlegen und setzt neue Maßstäbe für Kraftstoffeffizienz, Zuverlässigkeit und Emissionskontrolle.

Präzise Kraftstoffdosierung und -regelung

Das hochmoderne HEUI-System ist standardmäßig für ein sich stetig vergrößerndes Sortiment von Cat-Motoren und -Maschinen erhältlich. Anstelle von mechanischer Energie wird bei dieser Technologie hydraulische Energie verwendet, um die Kraftstoffeinspritzelemente zu steuern. Das HEUI-System kommuniziert mit dem Motorsteuergerät und ermöglicht so die extrem genaue Kraftstoffdosierung und -regelung, damit Motoren eine nie dagewesene Leistung und Effizienz erreichen.
Bei einem konventionellen Common-Rail-Pumpensystem steht beispielsweise die gesamte Kraftstoffleitung unter Druck. Beim HEUI-System steht der Kraftstoff bis zur Einspritzung in den Zylinder nur unter geringem Druck. Der Kraftstoffdruck wird hydraulisch mit einem vom Motorsteuermodul ausgesendeten Signal geregelt. Da das HEUI-System den Einspritzdruck elektronisch regelt, ist es völlig unabhängig von der Kurbelwellendrehzahl. Unter Beschleunigungs- und Überlastbetriebsbedingungen ist ein Spitzeneinspritzdruck möglich, sodass ein besserer Kraftstoffverbrauch, eine schnellere Reaktionszeit und ein verminderter Rauchausstoß erzielt werden können.
Die HEUI-Einspritztechnologie verändert die Art und Weise, wie Gerätebesitzer, Techniker und Betreiber über die Leistung von Dieselmotoren denken, und erhöht den Mehrwert von Investitionen in Cat-Motoren und -Maschinen.