Seitenantrieb

10
Sehen Sie sich lokale Preise und Bestände an, und geben Sie Bestellungen online auf.

Seitenantriebe sind ein wichtiges Element des Antriebsstrangs einer Maschine, da sie Kraft auf die Reifen oder Spuren übertragen und gleichzeitig eine Geschwindigkeitsverringerung und Drehmomentsteigerung ermöglichen. Der größte Drehmomentanstieg findet in den Zahnrädern statt.

Der Seitenantrieb eines Kettendozers arbeitet ein wenig anders, hat aber dieselbe Funktion. Er reduziert die Drehzahl und steigert das Drehmoment.
Cat®-Seitenantriebsteile müssen extremen Drehmomenten, hohen Belastungen und häufigen Richtungs- und Gangwechseln widerstehen können. Caterpillar designt und fertigt seine Seitenantriebsteile mit Blick auf genau diese Problembereiche und verwendet dabei Testmethoden, mit denen die Realanwendung simuliert wird.

Vier Typen von Seitenantrieben, die in Cat®-Maschinen verwendet werden:

  • Großes Zahnrad mit einfacher Untersetzung
  • Großes Zahnrad mit doppelter Untersetzung
  • Einfache Planetenraduntersetzung
  • Doppelte Planetenraduntersetzung

Optimieren Sie die Lebensdauer Ihres Seitenantriebs

Damit eine Maschine sicher, verlässlich und produktiv ist, muss sie regelmäßig einer vorbeugenden Wartung unterzogen werden. Dies ist der günstigste Weg, die hohe Leistung Ihres Cat®-Seitenantriebs dauerhaft zu erhalten. Wenn Sie Ihrem Seitenantrieb die nötige Pflege zukommen lassen, überstehen Räder und Wellen auch mehrfaches Auseinanderbauen und die Gesamtlebensdauer des Seitenantriebs kann erhöht werden. Gehen Sie proaktiv vor und erstellen Sie einen Ausfallzeitenplan inklusive Wartung und Reparaturkosten.