Hydraulik- und Getriebefilter

1
Sehen Sie sich lokale Preise und Bestände an, und geben Sie Bestellungen online auf.
  • Produkte
  • Referenzliteratur
{imgAlt}Hydraulik- und Getriebefilter von Cat® für Baumaschinen bieten einen exzellenten Komponentenschutz. Sie sind für maximale Hydraulik- und Getriebeölreinigung ausgelegt, ermöglichen gute Ölwechselintervalle und bieten den bestmöglichen Teileschutz. Aufgrund der Unterschiede zwischen dem Hydraulik- und Getriebesystem muss unbedingt für jedes System der passende Filter gewählt werden.

Obwohl es auf den ersten Blick so scheint, als ob nicht präzise bemessene Elemente die Aufgabe erfüllen können, empfehlen andere Anbieter möglicherweise ein Element, das Ihre Ausrüstung nicht optimiert und potenziell erheblichen Schaden anrichten kann. Das liegt daran, dass in einigen Situationen ein bestimmter Filter in beiden Systemtypen eingesetzt werden kann – dies ist jedoch nicht immer der Fall. Laufen Sie nicht Gefahr, Ihre Ausrüstung aufgrund einer unzureichenden Beratung oder der Wahl eines falschen Teils zu beschädigen.

CAT-HYDRAULIKFILTER
Eine Verringerung der Verschmutzungen ist der Schlüssel für die Verlängerung der Nutzungsdauer der Hydraulik- und Antriebsstrangkomponenten. Die Auswahl des passenden Cat-Filters ist ein wesentlicher Faktor bei der Geringhaltung von Komponentenschäden durch Abrieb, dazu bieten wir folgende Optionen:
• Filter mit standardmäßigem Wirkungsgrad zur Erhaltung der Systemsauberkeit während der meisten allgemeinen Anwendungen und leichten Arbeiten.
• Filter mit höherem Wirkungsgrad zum verbesserten Schutz vor Verschmutzungen und Abriebpartikeln indem verhindert wird, dass die Komponenten innerhalb des Hochdruck-Hydrauliksystems abgenutzt werden. Sie bieten einen verbesserten Schutz gegen vorzeitigen Verschleiß unter mittelschwierigen bis sehr anspruchsvollen Bedingungen.
• Feinstfilter bieten optimierte Verschmutzungsauffangeigenschaften, ohne dabei Kapazität einbüßen zu müssen. Das extrem feine, synthetische Medium des Filters entfernt einen höheren Teil der Feinpartikel für optimale Sauberkeitskontrolle in mittelschwierigen und sehr anspruchsvollen Anwendungen.
• Feuerfeste Feinstfilter weisen die gleichen Eigenschaften wie Feinstfilter auf, enthalten jedoch außerdem ein Medium, das der feuerfesten Hydraulikflüssigkeit standhält, welche handelsübliche Medien aus Zellulose oder synthetische Medien angreift.

CAT-GETRIEBEFILTER
Cat-Getriebefilter sind für die Reduzierung von Kaltstart-Bypässen bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der benötigten Sauberkeitsstufen konzipiert. Sie verfügen über ein synthetischen Medium, das sehr gut filtert und kaum Druckabfälle zulässt.

Caterpillar stattet alle Cat-Filter mit dem bestmöglichen Schutz aus. Somit sorgen wir für bessere Filterung, eine längere Systemlebensdauer, höhere Zuverlässigkeit und eine verbesserte Maschinenproduktivität.

Nur Caterpillar kennt den passenden Filter für jede Anwendung und und jede von uns konstruierte Maschine, deshalb bieten wir stets das richtige Element für eine maximale Systemreinigung, Maschinenleistung und Betriebszeit. Wechseln Sie noch heute zu Cat-Filtern, sprechen Sie dazu mit einem Caterpillar-Händler in Ihrer Nähe oder suchen Sie mithilfe einer Teilenummer eines anderen Anbieters unter catfiltercrossreference.com.