Diferenciales

1
Vea los precios y el inventario locales, además de realizar pedidos en línea.
  • Productos
El diferencial juega un rol fundamental dentro de un tren de impulsión de la máquina mediante el cambio de dirección de la potencia que proviene de la transmisión de 90 grados para impulsar los ejes. También se permiten las diferencias de par y velocidad entre los ejes derecho e izquierdo. Cuando una máquina gira, el diferencial permite que los neumáticos externos se muevan a una velocidad superior que la de los internos. Esto permite para un giro más sencillo y menos desgaste de las ruedas o las cadenas. Mediante los engranajes en el diferencial se proporciona reducción de velocidad y aumento de par.

Funciones clave del diferencial

  • Potencia de transferencia que proviene de la transmisión a los ejes derecho e izquierdo
  • Equilibrio de la potencia de acuerdo con la demanda de cada rueda
  • Con los engranajes en el diferencial se reduce más la velocidad y se aumenta el par para impulsar las ruedas traseras.
  • Se transmite la potencia a las ruedas mientras se permite que rueden a diferentes velocidades.
  • Con los engranajes en el diferencial se reduce más la velocidad y se aumenta el par para impulsar las ruedas traseras.

Componentes del diferencial

  • Conjunto del diferencial: con el que las aspas giran y los engranajes del piñón se interconectan con los engranajes laterales, lo que hace girar los ejes.
  • Engranajes del piñón: con los que se transmite la potencia de las aspas a los engranajes laterales unidos a los ejes.
  • Engranajes laterales: estriado a los ejes y se impulsan a través de los engranajes de piñón
  • Aspas: que funcionan como montaje para los engranajes de piñón y que giran con el conjunto de diferencial
  • Piñón cónico: impulsado por el eje motriz
  • Engranaje de corona cónica: se mezcla con el engranaje de piñón cónico y se monta al conjunto del diferencial

Tipos de diferencial:

  • Estándar
  • patinaje limitado
  • No-SPIN
  • de bloqueo

Maximización de la vida útil del diferencial

Para que una máquina sea segura, fiable y productiva, el mantenimiento preventivo frecuente es fundamental. Es la manera más rentable de hacer que el diferencial Cat® opere con máximo rendimiento. Si cuida su diferencial, los engranajes y ejes pueden durar varias reconstrucciones y le vida útil general del diferencial aumenta. Tome un enfoque proactivo mediante la planificación del mantenimiento programado y los costos de reparación, cuando planifica, ahorra tiempo y dinero y ¿por qué no aprovechar cada uno al máximo? Obtenga más información