Engranajes

Encuentre las piezas para su equipo
Filtro
1
Vea los precios y el inventario locales, además de realizar pedidos en línea.
{imgAlt}

Cuatro motivos por los que los engranajes Cat® marcan la diferencia

1. Coronado preciso de los dientes de engranaje: Los engranajes Cat® tienen el nivel preciso de coronado coincidente con las cargas del sistema que experimentarán según el diseño y la aplicación del vehículo. Este coronado ayuda a redistribuir las cargas hacia el centro de la superficie del diente del engranaje y alejarlas de los extremos que son propensos a agrietarse. Demasiado coronado causa bordes fisurados, mientras que poco o nada de coronado puede agrietar los extremos. Con el coronado adecuado se reduce la picadura y la fractura, y prolonga la vida útil de los componentes, como la de los transmisiones y mandos finales.

2. Geometría adecuada de raíz y arista: El perfil del diente del engranaje cuidadosamente diseñado y la forma de la raíz reducen los esfuerzos, lo que puede provocar astillamiento, fisuras o roturas. Esto tiene como resultado una falla inesperada, tiempo de inactividad del equipo y mayores costos de reparación para los propietarios. La interferencia entre los dientes del engranaje no solo reduce la vida útil de los engranajes, sino que produce un ruido excesivo durante el funcionamiento.

3. Tratamiento térmico: Los engranajes Cat se someten a diversos procesos de tratamiento térmico que coinciden con las demandas de aplicación que experimentarán. Con este diseño preciso y la consideración en la fabricación, se proporciona una vida útil más prolongada y una mayor reutilización, por lo que los clientes ahorran dinero.

4. Diseñado para reutilización: Diseñamos nuestros engranajes para volver a usarlos cuando ya sea tiempo de reconstruirlos al incorporar un coronado con diseño específico, tratamiento térmico y acabados de la superficie. Con buenas prácticas de mantenimiento del equipo, los engranajes se pueden volver a usar varias veces. Se deben tener en cuenta la larga duración y la reutilización al comparar precios en el mercado.