\

Filtros hidráulicos y de transmisión

Encuentre las piezas para su equipo
Filtro
1
Vea los precios y el inventario locales, además de realizar pedidos en línea.
  • Productos
  • Referencia
{imgAlt}Los filtros hidráulicos y de la transmisión Cat® para los equipos de obras proporcionan una excelente protección de los componentes. Están diseñados para maximizar la limpieza del aceite hidráulico y de la transmisión, cumplir con los intervalos de cambio de aceite esperados y proporcionar la mejor protección del sistema de la máquina disponible. Debido a que hay diferencias entre los sistemas hidráulicos y de la transmisión, es absolutamente fundamental que use el filtro adecuado para cada sistema.

Aunque pareciera que los elementos estándares permitieran realizar el trabajo, los distribuidores de componentes estándares podrían recomendar un elemento que no optimice el equipo, lo que podría provocar daños significativos. Esto se debe a que en algunas situaciones se puede usar un filtro en particular en cualquier tipo de sistema; sin embargo, esto no siempre sucede. No se arriesgue a que se produzcan daños en el equipo por un mal asesoramiento o una selección incorrecta de piezas.

FILTROS HIDRÁULICOS CAT
Reducir la contaminación es fundamental para prolongar la vida útil de los componentes hidráulicos y del tren de fuerza. Debido a que el uso del filtro Cat correcto es fundamental para minimizar los daños en los componentes por productos abrasivos, ofrecemos las siguientes opciones:
• Los filtros de eficiencia estándar están diseñados para mantener la limpieza del sistema en la mayoría de aplicaciones de servicio general y ligero.
• Con los filtros de eficiencia avanzada, se ofrece una mejor protección contra la contaminación y los productos abrasivos al impedir que desgasten los componentes en el sistema hidráulico de alta presión. Ofrecen una protección mejorada contra el desgaste acelerado en condiciones moderadas a severas.
• Con los filtros de ultra alta eficiencia (UHE, Ultra High Efficiency), se permite una mejor retención de la contaminación sin sacrificar la capacidad. El medio sintético súper fino del filtro elimina una gran parte de las partículas finas para controlar de manera óptima la contaminación en aplicaciones moderadas y severas.
• Los filtros de UHE resistentes al fuego incluyen las mismas características que los filtros de UHE, pero también contienen medios resistentes a los fluidos hidráulicos resistentes al fuego que rompen los típicos medios de celulosa o sintéticos.

FILTROS DE LA TRANSMISIÓN CAT
Los filtros de la transmisión Cat están diseñados para minimizar la derivación de arranque en frío, mientras se mantienen los niveles de limpieza adecuados. Tienen medios sintéticos diseñados para ofrecer un alto nivel de rendimiento de filtración y reducir la disminución de la presión en todo el medio.

Los ingenieros de Caterpillar integran la mejor protección en todos los filtros Cat, lo que provoca una filtración de alta eficiencia, mayor vida útil del sistema, mayor confiabilidad y mejor productividad de la máquina.

Solo Caterpillar conoce el filtro adecuado para cada aplicación y cada máquina que construimos, así que siempre ofreceremos el elemento adecuado para maximizar la limpieza del sistema, el rendimiento de la máquina y el tiempo de funcionamiento del equipo. Adquiera filtros Cat hoy mismo poniéndose en contacto con su distribuidor local Caterpillar o realice una búsqueda con el número de pieza estándar en catfiltercrossreference.com.