Engranajes

1
Vea los precios y el inventario locales, además de realizar pedidos en línea.
  • Productos
{imgAlt}

Cuatro motivos por los que los engranajes Cat® marcan la diferencia


1. Coronado preciso de los dientes de engranaje: los engranajes Cat® tienen el nivel preciso de coronado que coincide con las cargas del sistema que experimentarán según el diseño y la aplicación del vehículo. Este coronado ayuda a redistribuir las cargas hacia el centro de la superficie del diente del engranaje y alejarlas de las cuchillas que son propensas a agrietarse. Demasiado coronado causa desgaste excesivo, mientras que poco o nada de coronado puede agrietar las cuchillas. Con el coronado adecuado se reduce la picadura y la fractura, y se prolonga la vida útil de los componentes, como la de los transmisiones y mandos finales.
2. Geometría adecuada de raíz y arista: mediante el perfil del diente del engranaje cuidadosamente diseñado y la forma de la raíz, se reducen los esfuerzos, lo que puede provocar astillamiento, fisuras o roturas del diente. Esto da como resultado fallas inesperadas, tiempo de inactividad del equipo y mayores costos de reparación para los propietarios. La interferencia entre los dientes del engranaje no solo reduce la vida útil de los engranajes, sino que produce un ruido excesivo durante el funcionamiento.
3. Tratamiento térmico: los engranajes Cat se someten a diversos procesos de tratamiento térmico que coinciden con las exigencias que la aplicación experimentará. Este diseño preciso y la consideración en la fabricación proporcionan una vida útil más prolongada y una mayor reutilización, por lo que los clientes ahorran dinero.
4. Diseñado para la reutilización: diseñamos los engranajes para volver a usarlos cuando en reconstrucciones al incorporar un coronado diseñado cuidadosamente, tratamiento térmico y acabados de la superficie. Con buenas prácticas de mantenimiento del equipo, los engranajes se pueden volver a usar varias veces. Se deben tener en cuenta la vida útil prolongada y la reutilización al comparar precios en el mercado.