Cilindros y varillas

Encuentre las piezas para su equipo
Filtro
1
Vea los precios y el inventario locales, además de realizar pedidos en línea.
  • Productos
  • Referencia
{imgAlt}

La mayoría de las varillas y los cilindros Cat® (nuevos y remanufacturados) están endurecidos por inducción y soldados por inercia. La resistencia superior y la resistencia a las abolladuras que se obtienen permiten alcanzar una vida útil más prolongada del componente y un menor riesgo de contaminación del sistema. Las varillas y los cilindros hidráulicos Cat están diseñados para adaptarse a diversas opciones de servicio y reparación.

Varillas y cilindros hidráulicos

Con los cilindros Cat se presenta un sistema de sellado innovador que permite absorber las puntas afiladas de presión, soporta la carga lateral y proteger el sistema del ingreso de contaminantes, mejor aún que los diseños de la competencia.

Reducción del potencial de contaminación del sistema

  • Los ojos de la varilla nuevos y Reman Cat están fijados a una varilla de cilindro a través de una soldadura por inercia que permite una adherencia continua en comparación con una soldadura de arco estándar.
  • Sellos Cat están diseñados y fabricados para cumplir con especificaciones estrictas.
  • Las varillas nuevas y Reman Cat están endurecidas por inducción para proporcionar una superficie que resista las abolladuras y los rayones, de modo que se reduzca el potencial de contaminación del sistema.
  • La superficie del cañón del cilindro puede rectificarse para corregir daños, extender la vida útil del sello y reducir el potencial de contaminación. Caterpillar recomienda una rectificación ligera al momento del reemplazo del sello.