\

Balizas y luces estroboscópicas

1
Vea los precios y el inventario locales, además de realizar pedidos en línea.
{imgAlt}

Balizas estroboscópicas de gas contra balizas estroboscópicas con LED

Las balizas estroboscópicas de gas constan de un tubo lleno de gas envuelto por una lente sobre una base giratoria. Cuando se expone a la electricidad el tubo destella y se magnifica a través de la lente. Así, se generan 360 grados de luz. la intensidad de la luz se determina a través de la cantidad de electricidad que se proporciona.

Las balizas estroboscópicas con diodo emisor de luz (LED, Light-emitting diode) constan de una base, un LED o grupo de LED y una cubierta. Un controlador de estado sólido flash se ubica dentro de la base a través del que se permite que una baliza con LED realice una variedad de patrones de destellos con un consumo de potencia comparativamente menor que las balizas estroboscópicas con gas. A través de las luces estroboscópicas con LED, se permite que los motores de los vehículos se apaguen mientras la baliza se encuentra encendida.

Balizas estroboscópicas con energía más eficiente que las balizas rotativas

Las balizas estroboscópicas son similares a las balizas giratorias pero con mayor eficiencia energética debido a que no poseen piezas movibles. También se consideran generalmente más confiables debido a que existen menos posibilidades de dañarse cuando se las expone a vibración extrema.