Suministro ininterrumpible de corriente

1
Vea los precios y el inventario locales, además de realizar pedidos en línea.
  • Productos
  • Referencia
{imgAlt}

Baterías de suministro de corriente de vida útil prolongada

Las baterías de ácido de plomo con válvula de regulación (VRLA, Valve Regulated Lead Acid) son fundamentales para el funcionamiento correcto del suministro de potencia de respaldo. Es por esto que las baterías de suministro ininterrumpible de corriente (UPS) Cat® están diseñadas para proporcionar potencia de manera instantánea para proteger las computadoras y los equipos de fabricación sensibles contra posibles daños por picos o caída de voltaje o tensión. Nuestras baterías UPS pueden proporcionar potencia a equipos de hospitales fundamentales o a aquellas cargas críticas para una misión en particular durante un corte de energía. Le permiten asegurarse de que los generadores de potencia cumplan con las normas NFPA 110.
La tecnología de electrolito absorbido por estera de fibra de vidrio (AGM, Absorbed Glass Mat) es el aspecto principal de nuestras baterías. Los separadores de esfera de fibra de vidrio resistentes a las perforaciones absorben todos los electrolitos, lo cual disminuye la resistencia interna y genera una potencia eficaz alta a corto plazo, lo que protege contra cortocircuitos y fallas. Las baterías UPS Cat proporcionan la mejor capacidad de potencia posible y consistencia de celda con una confiabilidad duradera.
Las baterías UPS Cat tienen varios elementos de diseño que también contribuyen a que tengan una vida útil prolongada:
  • Muchas placas primordiales se pegan de ambos lados para aumentar la durabilidad.
  • Con los postes de sello epoxi se crea una barrera segura con la que se mantiene el ácido dentro. Así, se limita la corrosión y se prolonga la vida útil de la batería.
  • La caja de polipropileno reforzada y la cubierta se termosellan y se prueban en fábrica para proporcionar una mayor durabilidad y rendimiento de la vida útil prolongada.
El resultado es una batería UPS con una vida útil prevista de 10 años. La batería UPS Cat se somete a más de 250 controles de calidad y pruebas para asegurar una capacidad nominal precisa que se requiere en los sistemas de alimentación de respaldo. Cuando necesite una batería que provea energía de corto plazo de alta intensidad en el acto, con las baterías UPS Cat alcanzará tranquilidad y seguridad, año tras año.