Válvulas

1
Vea los precios y el inventario locales, además de realizar pedidos en línea.
{imgAlt}

Mediante la maquinaria de precisión de tecnologías de fabricación de última generación de control superior del operador, se permite que a través de las válvulas Cat® se proporcione mejor rendimiento de la máquina y control del operador.


Con materiales de calidad y la metalurgia se proporciona más fuerza:
  • Mediante el material de alta resistencia se puede flexibilizar la válvula para obtener mejor resistencia a la fatiga.
  • Mediante el proceso de forjado apropiado se evitan los "pliegues de laminación" o las inclusiones para proporcionar una mejor resistencia a la fatiga.

Caterpillar ha diseñado componentes y sistemas hidráulicos durante más de 50 años. Uno de los motivos de nuestro éxito prolongado es que creemos que un componente es solo tan efectivo como el sistema dentro del cual funciona. Eso significa que consideramos la función general del sistema antes de diseñar cualquier pieza de este. Es un enfoque mediante el que garantizamos la durabilidad y el rendimiento durante la vida útil de la máquina. También constituye un enfoque mediante el que se promueven soluciones flexibles para una variedad de desafíos de aplicaciones a nivel del componente.

Las válvulas 3PC Cat son un gran ejemplo. Según la configuración, se puede asignar la prioridad a una función sobre otra. Mediante el diseño seccional se pueden configurar las válvulas con dos a nueve secciones. Con esto se ofrece gran versatilidad, lo que le proporciona la posibilidad de especificar una válvula que concuerde perfectamente con las exigencias de su aplicación.

Las funciones de los sistemas, como el control de amortiguación, el antideslizamiento y el suministro de piloto se pueden incorporar en la válvula, lo que le permite reducir las tuberías hidráulicas en el sistema. Mediante la integración se reduce la necesidad de válvulas adicionales mientras se mejora la respuesta.

Válvulas 3PC Cat

  • Características de centro cerrado y detección de carga, mediante los que se mejora la eficiencia del combustible
  • Control de amortiguación integrado disponible
  • Se ofrece control de prioridad de funciones
  • El flujo proporcional se comparte entre las secciones
  • Hay disponibles cinco configuraciones de carrete
  • Válvula de antideslizamiento interno y suministro de piloto con los que se eliminan las líneas externas
  • A través de las opciones del múltiple de admisión, se admiten bombas fijas y de detección de carga
  • Histéresis baja y repetibilidad alta mediante las que se proporciona rendimiento confiable
  • Mediante la variedad de tipos y tamaños de orificios, se ofrece mayor flexibilidad del diseño
  • Las válvulas de alivio están disponibles para orificios de trabajo, principales o al margen
  • Accionamiento hidráulico y electrohidráulico disponible

Con la reputación de construir equipos confiables y resistentes, Caterpillar tiene los centros de producción, la capacidad técnica, los procesos de calidad y de prueba necesarios para producir válvulas que cumplan con los requisitos de la aplicación. Podemos incorporar tecnologías mejoradas como los sistemas electrohidráulicos o hidráulicos programables. Además, los sistemas se pueden diseñar para incluir bombas, motores, cilindros, ventiladores, frenos, sistemas de dirección, transmisiones hidrostáticas, palancas universales y mucho más.

Consulte a su distribuidor Cat experto para obtener datos completos e información sobre pedidos.