Camisa del cilindro

1
Vea los precios y el inventario locales, además de realizar pedidos en línea.
{imgAlt}

Los revestimientos Cat® reciben un tratamiento térmico para adquirir resistencia al desgaste y aplanamiento de los orificios para un acoplamiento correcto de anillos de pistón y revestimiento, de modo que se obtenga un mejor control del aceite y una vida útil prolongada.


Las camisas del cilindro Cat se mejoran debido a lo siguiente:
  • Las superficies internas presentan un patrón de escotilla trasversal uniforme para que el anillo se asiente más rápidamente, el sellado del anillo sea correcto, y se logre una distribución uniforme del aceite y una vida útil más prolongada.
  • Las bridas se someten a pulido por frotamiento dentro del radio para proporcionar mayor durabilidad y resistencia al agrietamiento.
  • La construcción de hierro gris de alta calidad sometido a tratamiento térmico proporciona una durabilidad excepcional y una vida útil prolongada.
  • El grosor controlado del cabezal de la brida garantiza un ajuste preciso con el bloque y el cabezal.
  • Las tolerancias de fabricación precisas garantizan que las perforaciones sean perfectamente redondas, con el objetivo de proporcionar un control eficiente del aceite y el ajuste adecuado en los bloques del motor Cat.

Camisas competitivas:
  • La falta de tratamiento térmico y de pulido por frotamiento puede conducir a fisuras y roturas de la brida.
  • Un patrón de escotilla trasversal aleatorio podría dar como resultado un control deficiente de aceite y un aumento del consumo de aceite.

Mediante los materiales de calidad y los procesos controlados de fabricación, se garantiza que con las camisas Cat se proporcionen un alto rendimiento y una vida útil prolongada. Use piezas Cat® originales.