Filtros de aire de la cabina

1
Vea los precios y el inventario locales, además de realizar pedidos en línea.
  • Productos
{imgAlt}Los filtros de aire de la cabina para las máquinas de obra deben ser fuertes y ofrecer un rendimiento superior en entornos desafiantes, incluidos aquellos con altos niveles de partículas de suciedad, aserrín, rastrojo, polvo, entre otros. Los filtros de aire de cabina Cat® tienen una capacidad alta de retención de suciedad que protege el sistema de calentamiento y enfriamiento de la cabina durante la vida de servicio especificada del filtro.

Además, que la cabina se selle adecuadamente es la mejor protección de un operador contra las partículas irritantes del aire. Elegir el filtro de aire de cabina correspondiente repercute significativamente en la salud y la seguridad del operador. Se seleccionan los filtros de aire de la cabina según la aplicación y se encuentran disponibles en una variedad de eficiencias:
  • Los filtros de eficiencia estándar se encuentran disponibles para todos los modelos de equipos y están diseñados para evitar el ingreso de suciedad, hollín y otros contaminantes a la cabina en condiciones normales de operación.
  • Los filtros de alta eficiencia se recomiendan para entornos con mucho polvo. Estos proporcionan una mejor capacidad de retención de la suciedad que puede prolongar la vida útil de servicio según las condiciones de operación. Gracias a estos filtros, se ofrece una eficiencia inicial y general más elevada para lograr un mejor rendimiento.
  • Los filtros de carbono activado se recomiendan en situaciones en las que los olores son un problema. El carbono activado de alto rendimiento garantiza un índice rápido de absorción para remover rápidamente las partículas irritantes de los ojos, la nariz y la garganta. La alta capacidad contra contaminantes permite la prolongación de la vida útil y la reducción de los costos de mantenimiento. No se producen efectos adversos en el rendimiento del flujo de aire, la calefacción o el aire acondicionado.
  • Los filtros de restricción inferiores se recomiendan en situaciones en las que la circulación de aire en la cabina es deficiente. Con estos, se permite una mayor circulación de aire en la cabina, mientras se proporciona una capacidad similar a los elementos de los filtros de eficiencia estándar.

Los elementos del filtro de aire de la cabina Cat están construidos con diseños y dimensiones precisos para lograr un ajuste y rendimiento óptimos del hierro Cat. El uso de elementos de filtro estándares puede exponer al operador a un mayor nivel de partículas irritantes ambientales y provocar que el entorno del operador sea incómodo y no contribuya a la productividad.