Pistón y anillos de pistón

1
Vea los precios y el inventario locales, además de realizar pedidos en línea.
{imgAlt}

Mediante los materiales de calidad y los procesos controlados, se garantiza un alto rendimiento y una vida útil prolongada.

Construidos para satisfacer las demandas de su motor, los pistones y los anillos de pistón Cat® son fundamentales para controlar el proceso de combustión y transferir energía mecánica al cigüeñal. Para proteger su motor de las condiciones difíciles, los pistones y anillos de pistones Cat presentan las siguientes características:

  • Están diseñados para trabajar y desgastarse como un sistema en el motor Cat a fin de garantizar una operación fluida y eficiente y una vida útil prolongada.
  • Están fabricados y probados conforme a estrictas tolerancias para garantizar el máximo rendimiento del motor.
  • Se someten a tratamientos térmicos para proporcionar resistencia y durabilidad durante la operación del motor.

Los materiales de calidad y los procesos controlados de fabricación permiten que las coronas de pistón Cat se puedan remanufacturar para una segunda vida útil. Los paquetes de cilindros Cat remanufacturados permiten ofrecer un rendimiento como nuevo, una vida útil prolongada y una resolución rápida: todo a una fracción del precio nuevo. Comuníquese con su distribuidor Cat más cercano para obtener más información.

Los nuevos pistones y anillos de pistón Cat están diseñados y fabricados con materiales de calidad y procesos controlados para un máximo rendimiento y durabilidad.

Pistones

  • La capacidad estructural mejorada del único pistón de acero forjado permite simplificar el armado y elimina el número de piezas.
  • El anillo superior revestido en plasma está diseñado para reducir el desgaste del anillo y la camisa.
  • El nuevo chorro de aceite con alta velocidad de aceite proporciona un enfriamiento más concentrado.

Anillos de pistón

  • El tratamiento térmico y el encaje apropiado garantizan una vida útil prolongada y un menor desgaste.
  • Con el tratamiento térmico se proporciona la máxima dureza, lo que extiende la vida útil.
  • Los anillos se encajan de manera perfecta en las ranuras del anillo de pistón, lo que permite reducir el desgaste de la banda anular.
  • Anillo superior revestido con plasma

Caterpillar realiza pruebas aleatorias a piezas competitivas para determinar las diferencias en la calidad. Estas comparaciones revelan de manera consistente las siguientes desventajas acerca de los pistones y anillos competitivos:

Pistones competitivos

  • El encaje impreciso puede provocar el frotamiento de la camisa y el atascamiento del pistón.
  • Las bandas anulares parcialmente adheridas y las ranuras para anillo que estén fuera de las especificaciones pueden provocar derivación de gases de escape y daño al cilindro.

Anillos competitivos

  • El cromado delgado puede reducir la vida útil.
  • La construcción de hierro gris blando puede causar la reducción la durabilidad y provocar una falla.