• \
  • Inicio

Asientos

  • Productos
  • Referencia
{imgAlt}Los asientos Comfort Cat®, diseñados para uso extremo, pueden durar hasta 10.000 horas con el mantenimiento apropiado. Los asientos del equipo están disponibles en materiales duraderos, como tela tejida ajustada o cuero vinílico. El material del asiento contiene un respaldo especial que no está fusionado, ni cosido, a la parte inferior de la tela. Esto permite que el material se estire sin aflojarse, lo cual permite proporcionar una apariencia estilizada y duradera.

Características y beneficios del asiento Cat® Comfort:

  • Los asientos Comfort Cat están diseñados y probados para proporcionar fiabilidad y comodidad óptimas a los operadores de máquinas Cat.
  • Los ocho ajustes del asiento se adaptan a todos los pesos y tallas de los diferentes operadores.
  • Con la extensión del respaldo (disponible en algunos modelos), se proporciona un mejor soporte de la región dorsal de la espalda.
  • Cojín grueso y anatómico para la espalda con refuerzos laterales con el que se limita el movimiento lateral en las pendientes o en los terrenos irregulares.
  • Un soporte ajustable para la zona lumbar permite distribuir la presión en un área más amplia, con lo que se proporciona mayor soporte de la espalda.
  • El mecanismo de reclinación tiene engranajes fundidos para permitir una vida útil prolongada.
  • Los apoyabrazos ajustables pueden subirse y retirarse cuando no están en uso.
  • El cojín grueso y anatómico del asiento cuenta con ajuste de ángulo y bordes delanteros amortiguados para reducir la presión sobre las piernas.
  • Los cojines están tapizados con materiales resistentes a desgarramiento mediante un proceso de fusión especial que permite una vida útil prolongada.
  • Los cojines son cómodos, a prueba de agua, lavables y reemplazables. No se necesitan forros para los asientos.
  • Las palancas de ajuste están ubicadas en la parte delantera del asiento y son de fácil alcance.
  • Los cinturones de seguridad se traban automáticamente en su posición y permiten que los operadores puedan moverse cómodamente.
  • También hay cinturones de seguridad extralargos disponibles, que se adaptan a todas las tallas de los operadores.
  • En algunos camiones de obras, hay asientos con cinturones de seguridad con sujeción en tres puntos (sujeción del hombro).
  • En las aplicaciones más exigentes, puede agregarse un segundo amortiguador a la suspensión neumática para mayor comodidad de los operadores.
  • Los asientos con calefacción (disponibles en algunos modelos) permiten proporcionar comodidad adicional en los días fríos.
  • Los juegos de conversión a asientos con calefacción están disponibles en la mayoría de modelos sin calefacción.

Reemplazo de los cojines de los asientos

Reemplace los cojines de los asientos Cat Comfort cuando se desgasten, dañen o cuando desee cambiar el tapizado.
Para obtener más información, consulte nuestra Guía de reemplazo de los asientos.