Gyrophares et lampes stroboscopiques

1
Consulter les tarifs et l'état des stocks dans votre région et commander en ligne.
{imgAlt}

Comparaison entre les gyrophares stroboscopiques au gaz et les gyrophares stroboscopique à DEL

Un gyrophare stroboscopique à gaz se compose d'un tube à gaz recouvert d'une lentille qui repose sur une base rotative. Lorsqu'il est alimenté, le tube clignote et la lumière qu'il produit est amplifiée par la lentille afin de produire un éclairage à 360 degrés. L'intensité lumineuse est déterminée par la quantité d'électricité fournie.

Les gyrophares stroboscopiques à diode électroluminescente (DEL) comportent une base, une ou plusieurs DEL et un couvercle. Un contrôleur flash se trouve dans la base et permet à un gyrophare à DEL d'émettre différents motifs de clignotements en consommant moins d'électricité comparativement aux gyrophares stroboscopiques à gaz. Les lumières stroboscopiques à DEL continuent de fonctionner lorsque le moteur du véhicule est éteint.

Les gyrophares stroboscopiques consomment moins d'énergie que les gyrophares rotatifs

Les gyrophares stroboscopiques sont semblables aux gyrophares rotatifs, mais ils consomment moins d'énergie, car ils n'ont pas de pièces mobiles. De plus, ils sont généralement considérés comme étant plus fiables. En effet, ils ont moins tendance à se briser lorsqu'ils sont exposés à des vibrations extrêmes.