\

Engrenagens

Encontrar peças para o equipamento
Filtro
1
Exiba preços e estoque locais e faça os pedidos on-line.
  • Produtos
{imgAlt}

Quatro Motivos Pelos Quais as Engrenagens Cat® Fazem a Diferença


1. O coroamento preciso dos dentes das engrenagens: as Engrenagens Cat® realizam o nível preciso de coroamento correspondente às cargas que experimentarão de acordo com o projeto e aplicação do veículo. Esse coroamento auxilia na redistribuição de cargas para o meio da face do dente da engrenagem e distante das extremidades propensas à ruptura. Coroamento demasiado resulta em desgaste excessivo ao passo que pouco ou nenhum coroamento pode ocasionar ruptura das extremidades. Coroamento adequada reduz corrosão e ruptura, além de prolongar a vida útil de componentes como transmissão e comandos finais.
2. Filete adequado – Geometria de raiz: perfil dos dentes da engrenagem projetados cuidadosamente e formato de raiz reduzem tensões que possam levar à ruptura, à quebra e formação de taliscas. Isso ocasiona falha inesperada, tempo ocioso dos equipamentos e custos de reparo mais altos aos proprietários. Interferência entre os dentes da engrenagem não apenas reduz a vida útil das engrenagens como também produz ruídos excessivos durante o funcionamento.
3. Tratamento do aquecimento: as engrenagens da Cat passam por vários processos de tratamento de aquecimento que correspondem todos às demandas de aplicação experimentadas por elas. A consideração cuidadosa ao projeto e fabricação proporciona vida útil mais longa e maior capacidade de reuso, trazendo, assim, economia aos clientes.
4. Projetadas para reuso: nós projetamos nossas engrenagens para reuso no momento do recondicionamento por meio da incorporação cuidadosa do coroamento, tratamento do aquecimento e acabamentos da superfície projetados. Com práticas de manutenção de equipamento apropriadas, as engrenagens usadas novamente por múltiplas vidas úteis. Vida útil estendida e reuso devem ser considerados na comparação de preços de mercado.