![{imgAlt}]()
无论您是需要能够看清楚周围环境还是需要被别人看见,您附近的 Cat 代理商都是您的一站式商店,提供 Cat® 可维修的灯和附件系列,能够满足您的所有车间、机器和卡车照明需求。
重负荷长寿命 Cat® 灯
Cat 机器需要重负荷照明装置才能实现最佳操作员性能,尤其是在极端的户外和越野环境中。Cat 灯旨在适应极端环境并实现较长的使用寿命和较低的维护成本。
HID、LED 和卤素灯
发光二极管(LED,Light-Emitting Diode):Cat LED 灯是非公路用卡车户外闪光灯的理想之选。我们的 12 伏 LED 照明技术延长了机器的正常工作时间并提供比白炽灯更亮的光输出。LED 灯还具备极长的使用寿命(25000 个小时以上)、较低的电流消耗以及较宽的电压范围,并且非常环保... 同时还能缓解操作员的用眼疲劳。
高强度气体放电(HID,High Intensity Gas Discharge):Cat HID 灯适用于长时间(10000 个小时以上)、无间断或延时夜间作业的照明供应,旨在提高机器和操作员的生产率。HID 灯抗振动,耐冲击,功耗低,使用寿命是卤素灯的 6 到 10 倍。
卤素灯:Cat 抗震卤素灯的灯泡使用寿命比非抗震灯更长,有利于改善高振动应用中灯泡使用寿命较短的现状,降低运营成本。这些灯经过环保密封,满足 Cat 的防水汽和防振动设计技术规格。